This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A-Q1:电荷泵电容器的值范围?

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538284/pcm5101a-q1-value-range-for-the-charge-pump-caps

器件型号:PCM5101A-Q1

工具/软件:

数据表未提及 VNEG 和 CAPM-CAPP 引脚上使用的标称 2.2uF 电容的合适范围。
假设在直流偏置下降额至 2.2uF 左右的 4.7uF 电容器是可以接受的、还是此处存在过大的电容?
(尝试对设计进行一些 BOM 优化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、在这里找到一个较早的帖子、声明坚持使用 2.2uF