This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:它可以是 USB 主机吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537787/pcm2704c-can-it-be-usb-host

器件型号:PCM2704C

工具/软件:

尊敬的团队:

PCM2704C 是否可以是 USB 主机? 我们喜欢从 iPad 建立播放音频的系统,同时为 iPad 充电。 我尝试不使用 USB-USB PD 数据角色交换、因此想知道它是否支持。

北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PCM270x 是我们唯一拥有的 USB DAC 系列器件。 它还在数模转换之上生成 S/PDIF 或 I2S 信号。 因此、它可以将通过 USB 传输的信号转换为 其他格式(即主机)、但 DAC 本身不能被视为  主机。

    此致、

    Arash