This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:电源检查

Guru**** 2474350 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535557/tas2563-power-check

器件型号:TAS2563
主题: TPS62177 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

对于 TAS2563、我们想再次与您核实 TPS62177 是否适合使用、因为它是 28V、0.5A。

请查看电源团队在 E2E 上的以下建议、并告诉我们我们应该查找哪种电源器件或规格。

谢谢!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533716/tps564242-suggest-a-power-part/5902949#5902949

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    TAS2563 的主电源通常为 5V 的 VBAT(大约为 4.2V)。 但电流通常需要 4A。

    TPS62177 只能输出 0.5A、存在较大的间隙、因此不建议使用它。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    您是否有直流/直流建议或使用 TAS2563/2781 进行了评估?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    这取决于您的用例。 您可以向电源团队申请帮助。

    实际上、TAS2563 通常使用电池并直接连接到电池。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我可以马上提出您的意见吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    如前所述、芯片需要典型的 4A 输入作为 VBAT 和升压电感器。 我没有关于电源芯片的建议。

    BR、

    Wenbin