This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:使用 PSpice for TI 的噪声仿真

Guru**** 2473830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535571/opa1637-noise-simulation-using-pspice-for-ti

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我想使用 PSpice for TI 来计算 OPA1637 噪声。 请查看数据表图 6-1、以输入为基准的电压噪声似乎低于 4nV/sqrt (Hz)@ 1kHz。

PSpice 输出超过 10nV/sqrt (Hz)。

您能告诉我有关这方面的技巧和提示吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    通用资源:

    我用 Tina TI 进行比较。 TINA TI 可从 Texas Instruments 免费下载。 我还在下面附加了我的仿真。 可以看到下面的曲线低于 10nV/rtHz。 它仍然不是完美的,但更接近。  

    我使电阻器无噪声电阻器。  在 TINA-TI 中、 可以通过禁用标准电阻器的噪声贡献来模拟无噪声电阻器。  这是通过将电阻器的温度设置为绝对零 (–273.15°C) 来实现的、从而有效消除热噪声。  TINA-TI 支持进行噪声分析、通过操纵元件属性、可以隔离和评估各个噪声贡献

    1.  标准电阻器噪声模型:

      在 TINA-TI 中、电阻器建模为与热噪声电流源并联的理想无噪声电阻器。  该噪声源是白噪声 这意味着它在所有频率上都具有均匀分布。  
    2. 禁用电阻器噪声:

      要对无噪声电阻器进行仿真、需要有效地关闭电阻器产生的热噪声。  这是通过将电阻器的温度设置为绝对零 (–273.15°C) 来实现的。  这可以通过在仿真环境中修改组件的属性来实现。  双击电阻器并进行如下所示的设置:
    3.  TINA-TI 中的噪声分析:

      TINA-TI 提供专用的噪声分析功能(分析>噪声分析)。  通过此分析、您可以检查电路中各个元件(包括电阻器)的噪声贡献。  
    4. 隔离噪声成分:
      要隔离特定电阻器的噪声贡献、您可以通过将电路中所有其他电阻器的温度设置为绝对零来禁用这些电阻器的噪声。  这使您可以仅关注目标电阻器产生的噪声。  

    以下是一个无噪声电阻器宏:

    使用模拟工程师计算器、我们可以计算 2k Ω 电阻器的噪声贡献。 我相信、如果您将电阻器设置为无噪声电阻器以隔离放大器的噪声、您将得到更接近我所做的结果。  

    e2e.ti.com/.../OPA1637.TSC

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您发送编修。 我可以理解、需要 sqrt (s (v (onoise)* v (onoise))) 将 V/sqrt (Hz) 转换为 Vrms。 请稍后查看 TINA-TI。

    遗憾的是、我找不到对 PSpice 使用“无噪声“电阻器。 是否有更多信息?  

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我找到了一个来自 Cadence 关于这个主题的视频,我认为这将是有帮助的。 请告诉我这是否对您有用、或者我是否可以提供其他指导。  

    PSpice 无噪声属性

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    添加了选项:

    @PSPICE:
    .options print_noise_contributor=10.

    效果很好。 谢谢你。

    但是、向电阻器属性添加“无噪声=是“似乎被忽略。  结果是:

    ****输出噪声的主要影响因素[DeviceName = TotalDeviceNoise(贡献百分比)]***
    X_U1.X_U1.D1 = 6.390E-15 (49.26%)
     R_R1 = 3.315E-17 (0.26%)  
     R_R3 = 3.315E-17 (0.26%)
     R_R2 = 3.315E-17 (0.26%)
     R_R4 = 3.315E-17 (0.26%)
    X_U1.X_U1.R4 = 2.497E-17 (0.19 %)
    X_U1.X_U39.D1 = 2.389E-18 (0.02%)
    X_U1.X_U40.D1 = 2.389E-18 (0.02%)
    X_U1.X_U39.R4 = 2.404E-19 (0.00%)
    X_U1.X_U4.R4 = 2.404E-19 (0.00%)

    取而代之的是、我在值之前添加了“R_Nolevel “:

    结果与您的 TINA-TI 相同。

    此致、

    Okutsu Yasunori