This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:输入配置请求指南–带 XLR 和 TRS 输入的 TAC5112 编解码器

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, TAC5212, INA217, INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1536855/tac5112-request-for-input-configuration-guidance-tac5112-codec-with-xlr-and-trs-inputs

器件型号:TAC5112
主题中讨论的其他器件: TAC5212INA217INA333

工具/软件:

您好:

我目前正在研究如何将 XLR 和 TRS 输入与 TAC5112 编解码器连接起来、希望能对每种输入类型的建议输入配置和最佳实践进行一些澄清。 我有几个具体问题:

  1. 偏置电压
    在我看来、偏置电压只应在外部施加于麦克风电平信号、而仪表电平拾取由编解码器内部偏置。 是这样吗?

  2. XLR 输入
    XLR 输入为电容式麦克风提供幻象电源、并使用 4.22kΩ 电 阻器来设置输入阻抗。 XLR 输入路径是否与编解码器兼容?

  3. ADC 输入电容 (C4、C6、C8)
    这些电容器用于滤除 ADC 输入端的高频噪声。 这种滤波是否会对 ADC 性能产生负面影响?

  4. 模拟输入配置
    我附上了一个原理图、其中显示了 XLR 和 TRS 输入的模拟前端。   在单电源 5V 配置中、单端转差分转换器偏置为 2.5V (VCOM = 2.5V)。 输出  在进入编解码器之前使用 22uF 电容器交流耦合到 ADC、从而消除 2.5V 偏置。 这是一种合适的方法吗?

如果设计有问题、我非常感谢您提供任何见解、改进建议或更正建议。

谢谢!

e2e.ti.com/.../5076.schematic-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示玛雅你好、

    1) 您认为仅麦克风信号需要偏置电压是正确的。 关于确切的偏置策略有一些额外的详细信息、具体取决于您是否对输入进行交流耦合、但这些信息可在数据表中找到。 编辑:问题 4 的答案澄清了这一点

    2) 在这种情况下、幻象电源与 MICBIAS 相同。 XLR 输入将沿引脚 2 和 3 提供信号、编解码器将沿引脚 2 和 3 提供 MICBIAS、以便为电容式麦克风供电。 TRS 电缆是一种类似的想法。

    3) 不可以、电容器不会影响 ADC 性能。

    4) 是的,你在做正确的事情。 对于交流耦合、编解码器将自行提供偏置。 这使得 SE 到 DIFF 转换器可以在两个偏置电压测试的情况下正常工作。

    另外需要注意的是、MICBIAS(或原理图中的 VBIAS)在 C1 和 C5 之后提供、因此 5V 幻象电源不会将其返回到麦克风。 它将被盖板挡住。 将连接移至千斤顶侧应能解决此问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MICBIAS 在电容器之后提供、目的是使用 48V 幻象电源为电容式麦克风供电并通过 MICBIAS 偏置该信号。 这里也不需要偏置吗?

    编辑:该应用程序是一个专业的音频效果处理器、此模拟前端设计用于通过 XLR 连接的电容式/动态麦克风输入和通过 TRS 连接器的仪器输入。  

    此应用选择了 TAC5112 编解码器、因为内部可编程增益简化了硬件设计、并与更高性能的 TAC5212 封装兼容。 不过、数据表并未明确描述 PGA(可编程增益放大器)或模拟前置放大器模块、因此该应用是否有效?  

    此外、数据表中推荐使用“专业音频混合器/控制面“、但链接的网页显示 404 错误: https://www.ti.com/solution/professional-audio-mixer-control-surface

    下面的修订原理图移除了 4.22k 电阻器、因为存在内部 5k 输入阻抗并上拉至 VBIAS。 希望有任何反馈。  

    e2e.ti.com/.../analogue_5F00_input_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示玛雅你好、

    查看修订后的原理图、这很好。 48V 幻象电源将为麦克风供电、因此不需要编解码器的 VBIAS。 ADC 的内部偏置在引脚内部提供、与 MICBIAS 无关。

    您是正确的、TAC5112(或 TAC5212)中没有模拟增益级、但提供了数字增益。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈和澄清。

    使用动态/电容式麦克风时、您是否建议在 TAC5112 的 ADC 之前放置一个模拟麦克风前置放大器(INA333/INA217/基于运算放大器或分立式)、或者数字增益是否足够、此应用有哪些注意事项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示玛雅你好、

    这取决于麦克风的规格或预期的性能。 数字增益无论如何都不会提高 SNR、噪声也会被放大。  由于您提到这是一个效应处理器、并且性能至关重要、因此我建议使用一个前置放大器级、与您在 TRS 侧所做的类似、只是增益大于 1。 编解码器差分输入的满量程为 2Vrms。

    此致、
    Jeff McPherson