This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:具有并行麦克风阵列的音频削波

Guru**** 2835275 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537414/pcm2912a-audio-clipping-with-parallel-mic-array

器件型号:PCM2912A

工具/软件:

您好团队

我们需要一个远场(15 英尺)麦克风阵列。 由于时间紧迫、我们最终会使用 PCM2912A 和并联麦克风。 我们注意到音频断断续续。 有人能请他人帮助验证设计并提供一些反馈吗?

Rajiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajiv:

    削波最有可能是由于三个麦克风全部连接在同一个节点、因为它们都可能具有最大电压、那么您可能会将三个满量程信号相加。 看看您是否可以在每个麦克风的输出端使用分压器、这可能会有所帮助。

    此致、
    Mir