This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815EVM:同时调优 EVM 板上的两个器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830, TAS5815EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537266/tas5815evm-tune-both-devices-on-the-evm-board-at-the-same-time

器件型号:TAS5815EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5830

工具/软件:

在一些其他 EVM(如 TAS5830)中、可以进行自定义配置、这样可以同时调优两个器件。

您能否同时对 TAS5815EVM 电路板上的两个器件进行调优? 这对于 2.1 或 2.2 设计非常有用、并且像现在一样、为子扬声器和高频扬声器保存两个不同的调优文件非常麻烦。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢 您的反馈! 我们将确保保留此功能以供将来的开发使用。  

    我将告知我们的 PPC3 团队这一点、如果可能、可将其应用到之前的 PPC3 中。 不过、这可能不会有一个快速的周转时间。 现在、我建议在 PPC3 中进行单独的配置并组合脚本。

    此致、
    Sydney Northcutt