This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:原理图设计问题

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530232/tpa3112d1-q1-schematic-design-issues

器件型号:TPA3112D1-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

是否可以像这样设计 TPA3112D1-Q1 中的 INP 输入电路 R37 和 R38? 左侧是语音芯片

目前、我们发现、断开 R37 后、其他信号会根据工作模式正常供电、但故障引脚报告错误(测量值为 0V)。 只有在重新加电并重新连接后、R37 才能恢复正常运行。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    请检查以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530168/tpa3112d1-q1-inp

    您的描述似乎与 Ivy 不同。

    R37 是否确实会影响故障引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道原因是什么、但目前、虽然其他信号在工作模式下正常工作、但在断开 R37 后、FAULT 引脚报告了错误(测量值为 0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    我们先检查一下波形。  

    在上电期间捕获 INN 和 INP 上的波形。

    然后比较使用 R37 和不使用 R37 时的情况。

    看到这两种情况的任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电后、产品 TPA3112D1-Q1 的 FAULT 引脚设置为低电平。 捕获的波形和电路图如下所示

    如果 SD 在上电后保持无效状态、则 FAULT 引脚将不会被设置为低电平。

    您能解释一下原因是什么吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

     INP 在 FAULT 引脚之前下降、您的电路板上是否有任何东西会影响输入侧? 电路板上的 R38 值是多少、请尝试将其移除。 是否可能出现短缺?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现规格表中的 7.3.1 显示直流保护有两个触发条件。如果满足以下两个条件中的任何一个、则可以触发直流保护。

    当在相同极性;μ s 下输出差分占空比超过 14%(例如 57%、–43%)持续时间超过 420ms 时

    表 1 展示了触发直流检测所需的最小差分输入电压。 输入必须保持在表中列出的电压或高于表中列出的电压超过 420ms 才能触发直流检测。

    但是、电流设定增益为 36dB。 在实际测量期间、INP 和 INN 之间的电压差为 17mV 并持续 420ms、但不会触发直流保护。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

     请直接捕获 Pin11 和 Pin12 的波形、谢谢、我们先看一下波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了捕获的通电波形。 INP 和 INN 之间的电压差约为 1.2V、持续 6 秒。 SD 使能已开启、并且不会报告故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    您的波形 INN 始终为 0V、不正确。 器件需要在上电期间在所有输入引脚上设置直流偏置电压、否则将无法启动。

    您能检查一下电路板上的所有输入电容器是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 请帮助查看。 我的 INN 在这里接地。 如何施加偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    您从哪里捕获了波形? 位置 1 或位置 2?

    偏置电压会在电容器 C35 处设置、如果您在位置 1 进行测试、应该能够找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您让我捕获 Pin11 和 PIN 12 的波形。 PIN11 是 INN。 我捕获了波形图。 您说过 INN 的电压始终为 0V、但 INN 接地。 如何施加偏置电压? 我看到演示板也接地。 我的理解有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正确的引脚 11 和引脚 12 波形应该如下所示、您可以看到上电后、IC 会将这 2 个引脚一起充电至大约 3V。 您可以在 EVM 上对其进行测试。

    您的侧引脚 11 始终为 0V、引脚 12 暂时跳至 3V、然后快速下拉至 1V、最终关断。

    但 INN 已接地

    为什么 INN 接地。 C35 是否在您的电路板上? 只要有 C35、引脚 11 就不是直接接地、对吗?