This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:I2C 寄存器 0x73 第 0、1、2 和 3 位。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537471/tas5825mevm-i2c-register-0x73-bits-0-1-2-and-3

器件型号:TAS5825MEVM

工具/软件:

我正在使用 PurePath 进行设计、使用 2 频带 DRC 和 AGL (2.0 96k) 功能。

此功能不支持热折返功能、但我想知道是否可以使用警告寄存器 (0x73 位 0、1、2 和 3)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、无论热折返功能设置如何、仍然可以使用过热警告寄存器。

    此致、
    Sydney Northcutt