This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:失真问题/调制问题。

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533583/pcm5102a-distortion-issues-modulation-issues

器件型号:PCM5102A

工具/软件:



我们有几款基于 PCM5102A 的产品、在播放正弦波时、我始终可以在波形上看到一些振荡。 看起来它是由振幅调制的正弦波。

有什么可以用它来做吗? 每个 DAC 使用自己的高 PSRR LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个视频来更好地展示它: https://youtu.be/abxMWpqHAx8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们的 DAC 专家虽然已不在办公室、但本周会返回、可以更新您的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    查看原理图、在电路板设计中可以实施一些改进。

    • 我会为电源添加更多去耦电容、包括 VNEG 和 LDOO。 使用 10uF + 0.1uF
    • 为 DVDD 添加一对专用电容器、但缺少电容器。  这些电容应尽可能靠近每个电源引脚。
    •   建议为 I2S 信号放置一个 22-100 Ω 串联电阻。

    这是一款简单的硬件控制型 DAC、因此 问题出在 DAC 外部。 因此、对于设置、请执行以下检查并确保相应地设置所有设置:

    •   根据以下公式、确保 CLKS 准确且有效:       BCLK=通道数 *通道 深度 * FS
    •  请参阅表 11、了解 LRCK 采样率下的 BCK 速率 (MHz)(因为 PLL 通过将 SCK 接地来启用)  

    完成这些更正/验证后、请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我们有 33 Ω 电阻器为 I2S 串联、I2S 信号直接来自 Adat 解码器 ASIC。
    AVDD 和 DVDD 上还有 10uF + 100nF。 我们的 PCM5102A 共 2 种设计存在此问题 — 一种使用 MCU、另一种在完全不同的应用中使用 ASIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    由于您似乎有推荐的 元件、我们可以专注于其他可能性。 我已经使用/测试了这个部分很多次,从来没有任何问题 ,因为 你看到它在你的两个不同的设计, 我想 首先监控 I2S CLKS .

    您可以发送一个 1KHz 正弦   波并绘制 I2S 信号 — 所有在示波器的同一窗口,以便我们可以监控它们的行为(类似于图 14 ,所以我们可以看到一个带有 BCK 和 DIN 的 LRCK 周期)。 还请 提供带有 LRCK 上升沿和下降沿的放大版本,以便 它们清楚地 显示每个通道内 BLK 和 Din 的前几个周期)。

     您能否另外绘制包括 VNEG、LDOO 以及数字和模拟 GND 在内的各种电源曲线。

    最后、您能否提供发送到 DAC 的 I2S CLK 的确切值。

    此致、

    Arash