This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827EVM:双放大器系统内调优接口不可靠

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827, TAS5827EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532956/tas5827evm-dual-amp-in-system-tuning-interface-unreliable

器件型号:TAS5827EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5827

工具/软件:

您好:

我有一个使用 2 个 TAS5827 安培的便携式扬声器产品(一个用于单声道低音扬声器,一个用于立体声高音扬声器)。 在工程的早期阶段、我们使用 2 个使用 IO-EXT 引脚连接的 TAS5827 EVM 进行调优。 但是、我们在使用 EVM 成功调优 DUT 方面遇到了很多问题。

DUT 上的放大器 A 已配置为使用 I2C 地址 0xC2、而放大器 B 使用地址 0xC6。 当我们使用 I2C 引脚将 DUT 连接到板 A 并在 PPC3 中启动连接时、通常会收到错误消息、指出“无法达到器件 B “。 如果我们使用上述地址进入系统内调优模式、PPC3 将卡住尝试将放大器设置加载到 DUT 上。

你能告诉你出了什么问题吗? 是否有特定的跳线配置支持我们尝试做的事情?

谢谢您、

Elliott R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    您可以尝试移除 J22 和 J23 跳线、并将引脚 2 从该接头连接到 DUT、这样板载 IC 就不会与 DUT 器件连接到同一条总线。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我尝试使用两个 TAS5827EVM 板。 以下是发生的情况:

    • 如果 EVM A 将 J22 和 J23 引脚 2 直接连接到 DUT、则 PPC3 根本无法连接到 EVM
    • 如果 EVM A 放置了 J22 和 J23 跳线、并且 DUT 连接到 EVM B 上的 J22 和 J23、则 PPC3 会连接、但在开始系统内调优并进入音频设置后、它会卡住“加载元件设置“

    所以仍然没有运气。

    谢谢、

    Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    我相信立体声 TAS5827 PPC3 已针对 I2C 设置 c0 和 c2 进行了预设置。 您能否更改这两个寄存器的电路板? 此时、您应该能够连接并操作 PPC3。 完成设置后、您可以记录 I2C 事务、然后只需替换寄存器地址。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的建议。 我已经为 0xC2 和 0xC6 地址使用适当的 R6 值修改了电路板。 但是、现在 PPC3 根本无法连接到电路板 A(大概是因为它期望其具有地址 0xC0)。 我在 PPC3 中的任何位置都找不到可用于更改默认地址的地址。

    我还注意到我的 PPC3 有可用的更新、因此我已经安装了、但现在我无法再访问 5827 软件。 我已经提交了另一个请求。

    谢谢、

    Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    我刚刚批准了 TAS5827 PPC3 软件请求。 Slight smileμ s

    PPC3 中不提供更改目标 I2C 地址的选项。 您能否将电路板更改为地址 C0 和 C2?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最近一次修改之前、电路板具有对应于地址 C0 和 C2 的电阻器

    谢谢、

    Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    我明白了。 通过 C0 和 C2 的 I2C 地址设置、您是否能够在立体声模式下将两块电路板连接到 PPC3?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过地址 C0 和 C2、我能够进行连接。 要清楚说明:

    • 使用 EVM 地址 C0 和 C2、PPC3 可以连接到这两个电路板、只要它们通过 IO-EXT 引脚相互连接即可
    • 如果 PPC3 在 DUT 通过 IO-EXT 引脚连接到 EVM A 时尝试连接、则 PPC3 无法连接到器件 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliott:

    啊、我看到了。 我还想说明一下、您是否使用了 PPC3 中的“终端系统集成“选项卡或“调优+音频处理“选项卡?

    您是否能够独立于 PPC3 连接到器件 B?

    您还能分享您的 DUT 原理图吗? DUT 当前是否设置为 C0 和 C2?

    此致、
    Sydney Northcutt