This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于 TAS2563QFN 的延迟

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534430/tas2563-the-delay-about-tas2563qfn

器件型号:TAS2563

工具/软件:

您好、

  这里有两个关于 TAS2563QFN 芯片延迟的问题。 您能给我们一些支持吗?  

  1.从给 TAS2563 上电到音乐开始播放之间的延时时间是多少?  

  2.延迟的软件部分有多少延迟,如何修改?

此致、  

Anthony Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    1. 从电源到音频输出的时间将取决于初始化脚本。
      如果您只考虑从页 0 寄存器 2 上的启用命令到音频输出的时间、它非常短(以毫秒为单位)。
    2. 脚本执行取决于 I2C 速度 (100kHz、400kHz) 以及它的结构、连续寄存器的顺序写入可能比来回跳转页面和寄存器更快。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频 PA 驱动程序中是否有任何缓冲时间用于延迟音乐播放? 如果是、、我们在哪里更改缓冲时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony。  

    不可以、驱动程序将下载器件配置、然后通过 I2C 命令将器件置于工作模式。 只有通过优化 I2C 脚本结构或提高时钟速度才能改善延迟。 之后、应立即可向器件流式传输 I2S。 您是否发现系统中存在一些延迟、何时发生延迟?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

      在我们的产品中、我们发现麦克风在双向音频期间从扬声器接收语音的延迟问题、并且延迟时间未保持在稳定值。 因此我们正在对延迟问题进行一些调查。 感谢您的支持!

    此致、

    Anthony Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我想您可能正在调试回波消除功能。 在这种情况下、您使用哪个信号作为回波基准?

    您的第一个问题  

    [quote userid=“572773" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534430/tas2563-the-delay-about-tas2563qfn 从给 TAS2563 上电到开始播放音乐的延时时间是多少?  [/报价]

    当然、在系统上电时、应该有时间来初始化 TAS2563。 之后、如果器件未复位(断电,设置 RESET 寄存器或 sdz 引脚)、则延迟应非常有限、因为只会向器件发送多条 I2C 命令来使其激活。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

      感谢您的支持!

      由于 SoC 芯片限制、我们不使用 I2S 数据作为回波基准。 我们从 Linux 系统上运行的管道线路获取回波基准。

    此致、

    Anthony Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在这种情况下、延迟通常由芯片硬件和调优模块引起。 硬件的延迟是固定的、通常可以忽略、用于回波消除算法。 调优模块也有延迟。 由于 EQ 等一些模块 与音频频率有关、因此该延迟不是固定的。 因此、这需要回波消除算法具有一定的稳健性才能获得良好的性能。

    BR、

    Wenbin