This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5301-Q1:器件选择:带音量控制的 PDM 转线路输出

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1536857/tac5301-q1-part-selection-pdm-to-lineout-with-volume-control

器件型号:TAC5301-Q1
主题中讨论的其他器件:TAC5112

工具/软件:

您好:

我想在现有工程中用 PDM 麦克风替换模拟麦克风。 TAC3201 只是一个占位符、因为没有音量控制输入。

Sink 是 TLV320AIC24IPFB 的线路输入 、不能更改。

现在有一个模拟运算放大器和一个电位器来控制音量。 您能帮助我选择一个可以使用 PDM 麦克风作为输入的 IC 吗? 需要本地外部接口来控制音量。 如果其使用 I2C 作为替代选项来选择增益、则奖励。

谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请看一下 TAC5112。 该器件可连接 PDM 麦克风并将输出作为驱动 AIC24 输入的线路输出。 它还支持通过 I2C 更改 PDM 麦克风的音量。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的答复。 遗憾的是、没有直接的音量控制输入、或者我错过了数据表中的内容。

    I2C 只是一个额外的操作。 我需要选择在没有 I2C 的情况下独立运行设置。 在制造过程中可以进行一次性编程、但如果可能、我想避免。

    谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    I2C 是我们的器件用于控制麦克风音量的唯一控制接口。 我没有意识到没有 I2C 操作是一项要求。 如果是这种情况、那么我们没有解决方案。 我们的所有 PDM 接口编解码器在启动时都需要 I2C 来对器件进行编程。

    此致、
    Jeff McPherson