This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:CC2642R

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535932/tlv320adc5120-cc2642r

部件号:TLV320ADC5120

工具/软件:

 我使用 TLV320ADC5120 对两种类型的数据(四个通道)进行采样、其中一个是 ECG 芯片“CN121"。“。 ADC 和 MCU 使用 I2S 通信。 我的问题是、I2S 只能调用回调函数两次、然后程序将冻结并进入死循环。 我已经检查了软件代码、应该没问题。 我是按照惯例写的。 我不知道为什么当使用具有相同 ADC 和 MCU 的其他 ECG 芯片 (KS1081) 时、该程序可以正常运行。 我怀疑我选择的新 ECG 芯片“CN121"与“与 TLV320ADC5120 在某处存在冲突? 或者为什么呢?

我急切地等待一个答案!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ECG 芯片的全名是什么?

    I2S 是一种有详细记录的标准、因此如果 ECG 芯片确实支持 I2S、它应该可以正常工作。

    不过、挂断 I2S 是很奇怪的。 是否确定 I2C 是否冻结?

    此致、
    Jeff McPherson