This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:低频输入小信号下的噪声。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533233/tas5825m-noise-at-low-frequency-input-small-signals

器件型号:TAS5825M

工具/软件:

我遇到了如下类似的问题。
e2e.ti.com/.../tas5825m-unwanted-noise-at-low-frequency-input-signals

但我们的设计是将左右声道分别用于高频扬声器和低音扬声器。

如果增强信号输入、低频时就没有噪声。
我尝试修改寄存器 3a 的值、但噪声没有改善。

请帮助我们解决此问题。

我也发送电子邮件给 Luis 寻求帮助。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将回顾这方面的历史记录、并在下周初回复您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。

    我还发现切换歌曲时会有短暂的噪音。

    您能否澄清一下 DSP EQ 的过度动态范围是否导致了该噪声?

    因为我尝试绕过 DSP、噪声就消失了。

    我希望获得有关如何在保持当前 EQ 和 PPC3 设置的同时消除此噪声的建议。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他、  

    以下脚本应该可以解决这种情况下的问题。 此问题是内部理解的。  

    W 98 00 00

    宽 98 7f 00

    W 98 3a F8.

    在将器件置于播放模式之前、请将这些 I2C 写入添加到脚本(簿 0 页 0 寄存器 0x03“DEVICE_CTRL2")“)

    此外、您是否使用了 PPC3 提供的配置脚本? 或者您已经手动创建了它?  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arthur:

    感谢您的支持。

    我将再次尝试该脚本。

    是的、我正在使用 PPC3 来设置我的器件。

    然后将当前状态转储到固件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您似乎已在脚本中添加了{{0x3a、0xf8}}、但噪声仍然存在。

    该团队将在假期后对其进行调查。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、他

    您的输入似乎太小了。 如果噪声甚至低于–110dB、则可能会超过 DSP 处理能力、因此会出现一些处理噪声。

    您可以尝试在 DSP 的混频器中增加一点增益。

    然后按体积降低增益、使总增益保持恒定。

    或者、如果我们的 DSP 中没有任何处理功能。 您可以在上部处理器中增加增益、然后在 DSP 中降低增益。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    我已经尝试增加 DSP 中的增益。

    但噪声仍然存在。

    我认为我们的 DSP 输出的信号不低于–110dB。 由于我尝试在没有任何 EQ (BYPASS) 的情况下在 DSP 中设置相同的输出增益、因此噪声消失。

    我们在这个问题上花费了大量时间、因此我们希望获得离线支持以加快解决速度。

    您能帮助我们解决中国大陆的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、他

    可以支持脱机。  在此之前、我还有一些问题。

    1.根据您的问题,它似乎优势输入可以解决这个问题。 这是正确的吗?

    2.正如您提到的这是关于 EQ,你能分享你的 ppc3 文件,这可能是因为 EQ 段落

    您可以通过电子邮件共享、并抄送您的 FAE。

    这是我的电子邮件: jesse-ji@ti.com

    我们可以通过电子邮件讨论离线支持。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    今天上午我给您发了一封电子邮件、请确认。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在转接到电子邮件时关闭此电子邮件。