This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:CASE - CS2825142 附加建议 4-断开防浮路电路

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533955/ne5532-case---cs2825142-additional-proposal-4-by-disconnecting-the-anti-flot-circuit

部件号:NE5532

工具/软件:

案例 — CS2825142 附加建议 4 — 断开反浮动回路

TXN-Additional Proposal 4-CS2825142-20250630

 

收件人:Texas Instruments                            出发地:AUDIOFEEL

Oksang Jin

电子邮件:oksang@audiofeel.com

电话:82-02-2606-9785

CEL:82-010-5235-8785

 

主题:如果反浮动回路与 CASE -CS2825142 分离、并作为单独的半导体生产。

-本建议的目的:-

ㅇ 通过将 Anti Flot 电路从 CASE -CS2825142 中分离出来并作为单独的半导体生产,它提供了将其安装在使用分立硅晶体管的放大器中的机会。

ㅇ 它为在各个领域改进高性能放大器提供了一个机会。

ㅇ 推动对高性能放大器的新需求。

 

-该建议所依据的示意图:所附示意图“OPM320 电路描述图 — Rev1.4“上的抗浮子 1 和抗浮子 2

 

-理由的反浮球回路:-。

 

 

硅晶体管的优点和缺点是在电极之间进行高度绝缘,允许电极浮动,允许环境噪声或电磁波进入,失真所产生的信号,并与噪声或电磁波混合干扰正常的放大行为。

 

硅晶体管的一个缺点是电极之间的高绝缘会导致电极浮动、允许环境噪声或电磁波进入、失真所产生的信号、并通过与噪声或电磁波混合而干扰正常的放大行为。

 

为了抵消这些硅晶体管的高绝缘特性、在放大器电路中硅晶体管的电极上添加了抗浮点电路(如 Anti-flot1 和 Anti-flot2)、以便降低电极的阻抗以防止悬空、从而生成干净的输出信号并保留原始输入信号。

 

-反浮电路的作用 — 。

在 CS2825142 中、Anti flot1 和 Anti flot2 如所附示意图所示

我已经获得了抵消硅晶体管电极高绝缘的效果,通过将反浮电路与硅晶体管的电极并联,以解决硅晶体管高绝缘的缺点,如上所述,电极被阻止浮动,生成的放大信号是干净的,放大信号是在保持输入信号的原始形状的同时获得的。

 

 结论-

此建议旨在生产附于 CS2825142 的原理图中的反浮动电路(反浮动 1 和反浮动 2)、作为独立的半导体。 抗浮子 1 是基本电路,将抗浮子 1 集成到半导体中的组件称为抗浮子芯片。 可能会复合多个抗浮球 1。

通过在现有模拟半导体内的晶体管电极上添加抗浮点 1 电路、可以进一步提高性能。

 

通过将该反浮动芯片添加到使用分立晶体管构建的放大器中、可以构建一个忠实于模拟的放大器、我们相信这在各种应用中都是需要的。

 

-抗浮子电路(抗浮子芯片)应用:-

  1. 高功率模拟放大器;抗浮动芯片中使用的半导体用于高电压、因此需要具有高电压电源的高功率放大器、这对于由高端音频、影院放大器、高性能灯、专业音频等分立式元件组成的放大器至关重要
  2. 精密模拟信号放大器;前端放大器、后端放大器、传感器放大器、仪表放大器、 在处理精密和精细的模拟信号时,应用抗浮片消除了硅晶体管的缺点,因此可以保持精确的信号电平,扩大线性范围,非常适合检测具有微妙变化的信号。

 

  1. 图像像素驱动器;如果在驱动 LCD 或 OLED 等图像面板的像素驱动器中使用硅晶体管来控制每个像素的浓度、我们相信通过在硅晶体管的电极上添加抗浮动电路、可以扩展像素受控浓度的线性特性、从而重现更详细的图像。

 

  1. 线性致动器驱动器:如果硅晶体管用于驱动线性电机、针表等驱动器,相信在这些硅晶体管的电极上添加一个反浮点电路将扩展致动器控制水平的线性特性,从而实现更精确的定位控制和减少瞬变(留影)。

 

 

  1. 恒压调节器:通过在恒压调节器中的晶体管电极上添加一个抗浮动电路、可扩展恒压控制操作中的线性特性、从而实现更精细的电压控制、并降低控制噪声以获得干净的控制电压。

 

  1. 控制电路由硅晶体管组成:大多数控制电路都基于负反馈的概念工作。 如果在该负反馈电路中使用硅晶体管、当控制行为发生在硅晶体管的电极上浮动时、控制行为可能包含异常时刻。 通过在晶体管的电极上添加防浮电路、可以扩展控制行为的线性特性、实现更精细的次变换控制、并降低控制噪声以获得干净的控制行为。

 

  1. 生物传感器:如果在生物传感器中使用硅晶体管,相信通过在这些硅晶体管的电极上添加一个反浮点电路,处理传感器检测到的信号的放大器的线性特性将会扩大,并且可以检测到更清洁和更详细的信号。

 

谢谢你

Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OKSANG:  

    您说高输入阻抗和反浮动电路(低输入阻抗)在音频应用中是相互矛盾的吗?

    在音频应用中、 放大器的输入端需要高输入阻抗 、以避免对源施加负载。 抗悬空电路可降低内部晶体管节点的阻抗、防止放大器中其他地方出现意外的高阻抗节点。 我认为不存在冲突、因为 IC 音频放大器旨在更大限度地减少 THD +噪声和信号失真效应、并更大限度地提高/平衡线性度、灵敏度和抗噪性、以实现应用中的线性运行。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、
    我同意大家的看法、高输入阻抗和低输出阻抗在音频应用中是可取的、并且至关重要。
    为了减少我的文章中的字符数,我没有解释硅晶体管的电极连接反浮电路。
    我简单地写了晶体管的电极。

    在硅晶体管的电极中,一个连接反浮电路的好电极是一个电极,而不是输入电极。(与输出信号相关的电极,例如发射极或集电极,是适用的。
    当输出信号产生时、信号前后的电压是连续的、但在某个时候、其中一个输出电极会变得高度绝缘、并受到周围噪声或电磁波的影响、因此可以通过添加防浮电路来实现防止输出信号变形的效果。

    此致、
    Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OKSANG:

    您必须具体说明反浮动电路的问题。 这是产品应用支持论坛、不是学术讨论。   

    音频运算放大器的输出通常不会“悬空“、通常不需要反悬空电路。 开环输出阻抗是低阻抗节点、不应受到噪声或 EMI 干扰的影响。 作为闭环反馈、运算放大器的闭环输出阻抗将在 mΩ Ω 范围内更低、因此输出级不浮动。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。