This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:在差分输出模式下使用 TPA6120A2

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, TLV320AIC3268, OPA2134, OPA132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535312/tpa6120a2-using-tpa6120a2-in-differential-output-mode

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268OPA2134OPA132

工具/软件:

您好:

我计划将 TPA6120A2 连接 到 TLV320AIC3268 (SPKP/M、RECP/M 或 HPL/R)、然后将其连接到 8 Ω 至 300 Ω 的单声道扬声器。

您是否会推荐此配置的任何原理图? 因为数据表仅提到立体声配置。

非常感谢您的帮助。

谢谢你

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我可以查找任何其他原理图、但该器件的大多数原理图或示例设计电路都将在数据表中。 对于扬声器连接、它与我们分享的原理图非常相似。 我不确定放大器与 TLV320AIC3268 的连接 以及它的驱动作用。 不过  、只要 TPA6120A2 在标准配置中配置了正确的 RF(1k Ω,理想情况下)、我就不知道您无法连接到 TLV320AIC3268 的原因。 我将使用 TLV320AIC3268 创建一个单独的主题、并获取有关驱动器件模拟输入部分的要求的更多信息。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    感谢您的答复。
    我不确定如何调整这些示例以适应 ROUT 和 LOUT 采用 180°异相的配置。
    重要一点:除非不推荐、否则我想用单电源 (0V /+12V) 来操作 TPA6120A2。
    此外、这些示例提到在 DAC 和 TPA6120A2 之间使用 OPA2134 — 使用 TLV320AIC3268 时是否有必要? 我的目标是简单一些。

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastien、

    为了清楚起见、您所需的信号是差分信号、还是输入信号是差分信号、而是需要单端信号。 该器件可使用单电源运行、但可能需要直流阻断电容器等附加电路、因为您的输出现在偏置为 1/2 Vs。 参考的示例中显示、特定 DAC 在 TPA6120A2 之前需要一个跨阻级来输出电流、OPA132 用于该器件。 我认为 TLV320AIC3268 不会输出电流、但必须通过打开单独的主题与该器件团队确认这一点。 似乎该器件在没有任何放大器的情况下能够直接驱动某种负载、但这也必须与该团队确认。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我需要一个如下所示的差分输出:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastien、

    如图所示、可以 将 TPA6120A2 通道配置为同相增益。 我不确定您是否需要跨阻级、因为我认为它是电压输出。 由于您将在单电源中使用该器件、并且 TLV320AIC3268 的输出似乎以接地为中心、因此您必须在输入和输出端使用直流阻断电容器。 为了不超出输入共模电压范围、您还必须将电路偏置为 1/2 Vs。

    此致、

    Ignacio