This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:不存在 TAS2783EVM RevE1 插件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531225/tas2781evm-tas2783evm-reve1-plug-in-does-not-exist

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2783TAS2781

工具/软件:

我购买了 TAS2783EVM RevE1 并希望使用 PCC3、但不存在插件。 我尝试使用 TAS2781EVM 插件、但弹出一条警告、指出该插件不是受支持的 EVM、当我点击 PPC 屏幕左下角的“connect"时“时、连接失败。
TAS2783EVM RevE1 是否确实没有插件?

上传的图像显示了发生连接错误时的屏幕。 此时、PC 和 TAS2783EVM 通过 USB 连接、不会通过跳线禁用 USB(PC 识别该器件)。

期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toki、

    TAS2783 E1 EVM 具有 TAS2783 PG1.0 器件。 TAS2783PG1.0 和 TAS2781 是软件兼容的、此 PPC3 应用应适用

    您是否可以参阅 TAS2781 UG 第 3.1 节“跳线设置“ https://www.ti.com/lit/ug/slou560/slou560.pdf? 我怀疑某些设置不正确。  

    “与器件通信错误“表示 USB 连接成功、但 I2C 通信失败。  

    您应检查 J18、J24 和 J25 是否已根据 EVM UG 中的建议进行设置。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toki、

    是否有任何更新?

    此致、
    Arthur