Thread 中讨论的其他器件: TLV320AIC3204、 TAC5112、 PUREPATHSTUDIO
工具/软件:
尊敬的 TI E2E 社区:
我们目前正在设计基于 ESP32-P4 主机 MCU 的成本敏感型实时声音到光系统、并强烈考虑将 TLV320AIC3254 用于音频前端
工程大纲及建议架构:
我们的系统需要执行复杂的实时音频分析来驱动动态灯光显示。 我们提出的“混合架构“旨在将每个组件用于其优势:
-
TLV320AIC3254 上的预处理:我们打算使用集成的 miniDSP 通过应用滤波器、标准化音量并隔离特定频带来“准备“传入的音频信号。
-
ESP32-P4 的高级分析:经过预处理的干净 I2S 音频流随后将发送到 ESP32-P4。 MCU 将执行大量计算任务、例如各种信号分析(例如 FFT、起搏/拍信号检测)并管理最终照明控制逻辑。
技术问题:
在进行此设计之前、我们希望您的专家在以下几点进行确认:
-
miniDSP 库和文档:您能否向我们提供官方文档、其中列出了 PurePath Studio 中 TLV320AIC3254 可用 miniDSP 块的完整库(例如滤波器类型,动态处理器,混频器和计量块)? 验证确切的处理能力对于我们的设计至关重要。
-
架构验证:假设有必要的模块可用、我们提出的“混合架构“是否是此器件的有效推荐用例? 是否有任何应用手册展示了类似的“预处理“架构?
-
实时控制:我们需要对音频路径进行动态控制。 假设我们在 PurePath Studio 中配置了信号路径、您能否确认所使用的块的参数(例如双二阶系数,AGC 设置)暴露在寄存器映射中、以便由主机 MCU 通过 I2C 进行实时修改?
-
片上计量功能:miniDSP 提供什么特定的片上计量功能? 我们特别感兴趣于峰值电平检测器、RMS 电平检测器和削波检测器等用于监控信号路径的块。 如果存在、它们的结果是否可通过 I2C 读出?
-
全双工操作:我们是否可以同时独立运行 ADC 和 DAC 路径、例如、在同时输出单独的系统声音的同时处理传入的音频信号?
生命周期和产品路线图问题:
我们注意到、对于相关 TLV320AIC3204、建议使用较新的 TAC5112。 这就引出了一个有关产品生命周期的问题、就像不久前推出的 TLV320AIC32xx 系列一样。
-
产品寿命:鉴于 TLV320AIC32xx 系列的年龄、TLV320AIC3254 的预期市场寿命是多少? 我们可以将此器件设计成预期生命周期为 5-10 年的新产品、还是要关注它即将停产 (EOL)?
感谢您抽出宝贵的时间并澄清这些问题。 您的见解对于我们的设计决策至关重要。
此致、
Patrick