This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104 EVM-K 电路板上有时会丢失音频

Guru**** 2473810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1536667/tlv320aic3104evm-k-audio-sometimes-missing-on-tlv320aic3104-evm-k-board

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题:TLV320AIC3104 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在工程中使用 TLV320AIC3104 EVM-K 电路板、并遇到编解码器问题。 有时我通过 USB 接口获得音频、但有时它不起作用。 我还尝试了设置外部音频接口:我可以在示波器上看到 I²S 信号、但我仍然无法向其写入任何数据、也没有声音。

有没有人经历过这种情况、或者有什么想法可能导致编解码器的行为如此?

谢谢、
Aditya P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您将它与哪些软件配合使用? 您是使用 USB-MODEVM 还是 AC-MODEVM? 您能否发送无法正常工作时的试用屏幕截图以及 EVM 图片? 听起来 USB 到 I2C 连接是问题所在。 通常、我们的 EVM/MODEVM 上有一个跳线或开关连接 USB 控制和外部 I2C 控制、因此请确保正确切换。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 PC 上的 AIC310x EVM GUI 来控制编解码器。 为了通过外部 MCU 进行控制、我使用了 nRF5340 Audio DK 和 NRF Connect SDK v2.6.0、它们连接到 AC-MODEVM 中的编解码器。 当我 I²C 它并扫描 μ C 总线时、我看到地址 0x18、因此链路正常工作。 但是、当我发送音频时、我通常听不到任何声音—尽管偶尔会起作用、但结果是无法预测的。

    此致、
    Aditya.
    TLV320AIC3104EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在音频正常工作时执行寄存器转储、在不工作时执行寄存器转储并发送这些转储吗? 如何连接音频输入和输出?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无论音频是否正常、都可以转储寄存器。

    1.我得到代码 0x18,这意味着“成功“。
    2.微控制器成功地将预设配置加载到编解码器中。 但是、音频是不可预测的、有时会播放、有时则不会。

    下面是连接图。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    能否为工作和不工作附加寄存器转储? 您使用什么命令来播放音频? 在添加 MCU 之前、仅在计算机上使用 EVM 就能可靠地输出音频了吗?

    此致、
    Mir