This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:如何获得直流信号?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, TAA3020, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532058/pcm1809-how-to-get-dc-signal

器件型号:PCM1809
主题中讨论的其他器件: TAA5212

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户希望使用 PCM1809 获取直流信号。

我看到芯片中有一个 HPF。 我们可以通过某种方法绕过 HPF 吗?

非常感谢。

如果没有,你有芯片建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    PCM1809 不支持 HPF 旁路。

    我们需要使用 TAA3020 等器件、可通过 I2C 寄存器写入绕过 HPF。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshmi

    感谢您的答复。

    TAA3020 比 PCM1809 的价格实惠。

    我的客户想要将此芯片用作医疗 SPO2 接收器、 您能帮助我确认、在这一需求中、这是最合适和最便宜的芯片产品吗?  非常感谢。

    单通道模拟器件可以提供 3.3V 电压、采样率大于 16K、最好是内部基准源、分辨率大于 16 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1) 客户是否想专门测量直流电压? 是特定的信号带宽吗?

    2) 以下是 TAA3020 器件支持的采样速率列表:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们需要获取直流电压。

    好的, TAA3020 是好的器件在这种情况下? 最便宜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您提到分辨率> 16 位。 客户是否也有精度规格要求?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要查看、、但目前我们没有收到客户评估 PCM1809 的精度问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对延迟深表歉意。 我将在本周结束时对此作出回应。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshmi

    理解,请帮助我检查. 客户还会同时检查 TAA3020 规格。

    客户反馈是: TAA3020 HPF 无法旁路,只能调整截止频率。 你有什么意见吗? 如何绕过 HPF 并获得直流信号?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    执行以下操作:

    1) 如上所述、高通滤波器可设置为全通滤波器、因此截止频率为 0Hz。

    2) TAA3020 不适合直流电压类型测试、您可以检查 TAA5212。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Narasimhan

    TAA5212 看起来比 TAA3020 更丰富。

    如果客户使用 TAA3020 获得直流电压、是否存在任何风险?

    您是否知道   TAA3020 的分辨率 ? 我们需要大于 16 位。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TAA3020 仅用于音频应用、通常不建议用于测量直流电压。

    关于分辨率、SDOUT 字长可配置为 16/20/24/32 位之一。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan