工具/软件:
你(们)好
如果在播放 tac5111、的声音时 ADC 通道和 MICBIAS 上电是再现步骤、则记录没有声音数据
1、
i2cset -f -y 4 0x50 0x76 0x00
i2cset -f -y 4 0x50 0x78 0x00
i2cset -f -y 4 0x50 0x76 0x08
i2cset -f -y 4 0x50 0x78 0x40
aplay play.wav 和 /// aplay 正常、可以收听声音
2、
i2cset -f -y 4 0x50 0x76 0x88
i2cset -f -y 4 0x50 0x78 0xe0
areord -c 1 -f S16_LE -r 8000 -d 30 --device=“HW:0、0“-t wav record.wav
aplay record.wav //无法 收听录制的声音数据