This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:1% THD 时的 PBTL 功率输出

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537271/tas5624a-pbtl-power-output-at-1-thd

部件号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624、 TAS5538

工具/软件:

您好、  

目前我使用的是 TAS5624+TAS5538、我发现我的 PBTL 配置(PVDD:36V、3 Ω 负载)仅能够在约 1%的频率下实现 192W、200W 约为 1.2%。 我是否可以知道 TAS5624EVM 上的 PBTL 性能是什么? 根据数据表、当 THD 为 1%时、3 Ω 负载下的输出为 200W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的测量结果看起来准确 、并且在预期的器件性能范围内。 对于您的设置、输出 1%点应该在 200W 左右。差异可能取决于电源电压下降、输出路径中的额外电阻、负载不会恰好为 3 欧姆、甚至 扬声器阻抗会随着扬声器温度的升高而略有增加。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD 和 BD 模式如何? 哪一款 IC 具有更好的 THD 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    两种模式之间应该有相似的 THD 性能。 在某些级别上、一个可能表现略优于另一个、反之亦然、但总体而言、性能应该相似。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我现在面临的是、我的系统的输出要求必须在 1%或以下时为 200W。 是否有任何可以改进 THD 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以增大 PVDD 值?

    此致。
    Sydney Northcutt