This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:关于 TPA3220 的短路电流保护

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537983/tpa3220-regarding-the-short-circuit-current-protection-of-the-tpa3220

器件型号:TPA3220

工具/软件:

您好的团队、

关于 TPA3220 的短路电流保护、以下理解是否正确?

  • 当输出电流超过过流阈值时、输出电流在每个开关周期中被限制为最大编程电平。
  • 如果最大输出电流持续存在、器件会关断受影响的输出通道、并且该输出变为高阻抗状态、直到复位周期开始。
  • 在此期间、栅极驱动器的输出关闭。
  • 从检测输出通道中的过流到将其限制为最大编程电流的时间为 150ns。
  • 从输出通道变为高阻抗状态到启动复位周期的时间为 1.7ms。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei-San:  

    您的理解是正确的、只是必须在外部触发复位、因此没有内部时序参数。  

    此致、
    Sydney Northcutt