This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:AMP_LVL 寄存器设置(放大器输出电平设置)与扬声器模块额定功率的关系

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535071/tas2572-relationship-of-amp_lvl-register-setting-amplifier-output-level-settings-and-speaker-module-rating-power

器件型号:TAS2572

工具/软件:

您好 TI

 我们的产品使用 1W 额定功率扬声器、但我们发现   AMP_LVL 寄存器的固件设置 为 0x06、并计算为 18dBV 和 7.8W。

1. AMP_LVL 寄存器 设置必须执行吗? 还是可以将其保留为默认值? 不会影响任何内容?  

2.将 AMP_LVL 寄存器设置为 7.8W 但扬声器使用了 1W 额定值、是否可以接受?

3..  AMP_LVL 寄存器设置应该为 1W? 计算结果为 0x18、9dBV、1W。

4. TAS2572 是否需要为 1W 扬声器设置其他寄存器设置?

TAS2572 规范中的 AMP_LVL 寄存器设置

现在、 AMP_LVL 0x06 为 18dBV、7.8W

1W 功率 —  AMP_LVL 应设置为 0x18、9dBV

e2e.ti.com/.../074.02572.0001_5F00_TAS2572YCGR_5F00_SPEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    TAS2572 是一款智能 AMP、通常会使用保护算法。 保护算法将通过 实时监测扬声器的温度和偏移来保护扬声器。 通常它会超过扬声器的额定功率、但可以避免扬声器损坏。

    将 ALGO 集成到您的系统后、ALGO 可以在 18dBv 增益下工作。

    您可以从以下文档中获得一些有用的信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa757

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Wenbin

      我们怀疑 TAS2572 输入端存在噪声、有损坏输出扬声器的风险。  

    除了 AMP_LVL 寄存器设置之外、我们还讨论了防止 TAS2572 可能产生输入噪声影响的其他方法。

    1. 当系统没有正常输入时、是否可以使用引脚 SDZ#拉低并关闭放大器以提供保护? 是否需要再次初始化该序列并产生副作用?
    2. 当系统没有正常输入时、是否可以降低 AMP_LVL 的设置值、而当正常运行时、是否可以将 AMP_LVL 更改为原始的高 AMP_LVL 设置值? 这是否意味着我不需要再次初始化序列?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    1 拉至低电平 SDZ 将关断并复位芯片、如果要再次激活器件、必须再次初始化器件。

    2 可以降低 AMP_LVL、但通常在器件处于软件关断状态时应更改此电平。 否则、存在 POP 噪声风险。  实际上、您只需设置 book0page0register0x02=0x02 即可将芯片设置为软件关断、下次需要播放时、只需将该位设置为 0 即可启用器件、无需初始化。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    更清楚地说明在无控制时的硬件或软件关断、但在控制时初始化和播放及其副作用。

    1.是否可以执行 SDZ“L">>“>>初始化并播放>>  SDZ“L">>“>>  初始化并播放>> SDZ“L">>...?“? 副作用?

    2.是否可以执行软件关闭>>初始化它&播放>>软件关闭>> 初始化它&播放>>...?   副作用?

    谢谢、 KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KuoFeng:

    您提到的选项 1 是可以的、副作用是它可能会花费一些时间进行初始化。  

    选项 2 与之类似。 实际上、如果所有电源始终存在、则可以忽略初始化过程。 我想没有副作用。 因为大多数手机使用类似的解决方案。  初始化->芯片激活->播放->软件关闭->芯片激活->播放->软件关闭... 但请保持所有电源始终处于激活状态、否则需要初始化芯片。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

     如果我们在 TI 放大器内除了使用 D 类放大器外还使用 H 类升压转换器、结果似乎并不理想。 请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    关于升压、似乎这是一个新问题。 如果已解决与输出电平相关的问题、我们关闭这个问题。 您可以创建一个新 TT。

    顺便说一下。  在您关于升压的新机票中、您能列出一些详细信息吗? 如测试条件、您的预期和结果。 它将帮助我们了解您的真正问题。

    谢谢。

    BR、

    Wenbin