This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PurePath Console 的可编程双二阶功能不支持采样率 8000

Guru**** 3006700 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537429/purepathconsole-programmable-biquads-function-of-purepath-console-not-support-sample-rate-8000

部件号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAC5111

工具/软件:

你(们)好

我发现  PurePath Console 的可编程双二阶功能 仅支持采样速率 48kHz, 96kHz, 192kHz ,但我们使用采样速率 8kHz, 如何让  PurePath Console 支持 8kHz?  非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用哪个设备应用程序?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用 tac5x1x-Q1 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对此进行了更多研究、但我怀疑 GUI 中的采样率适用于 GUI 允许的值范围、而不是滤波器所需的参数。 您可以将页面保持在 48kHz 模式下、因为这具有要滤除的最低可能频率范围。 我可以本周晚些时候在实验中验证这一点。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffres

      好的,等待你的响应,  另外我发现不同的采样率可以产生不同的滤波 系数 N0,N1,N2,D1,
    图下方的 D2。是结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再给我一天时间来测试一下

    -米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为不同的系数对于具有不同的采样率是有意义的,因为这些系数会影响滤波器的极点和零点,它们将根据采样率而变化 — 当采样率发生变化时,单位圆的大小会有所不同。 您可以在以下应用手册中详细了解如何计算这些系数: https://www.ti.com/lit/ab/slaaeh6/slaaeh6.pdf

    我认为、我们看到的采样率下拉菜单需要更新、以便适用于任何采样率。 现在、您可以计算自己的系数、并使用 PPC 中的 I2C 监控器对滤波器进行编程。 TI 有一个非常有用的双二阶系数 转换器工具、您可以点击以下链接访问该工具: https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC 

    我会将下拉问题提交给 PPC 开发团队。  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeffres

     工具 https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC 不支持 tac5111, tac5111 要求  N0、N1、N2、D1 需要 32 位滤波器系数,但工具 系数 CALC 生成 16 位 滤波器 系数。

      COEFFICIENT-CALC 下载页面上的支持产品 也不包括 tac5111   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推动  PPC 开发团队支持 tac5111 ASAP 的 8k 采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是 — 您是否需要一些帮助来为您所需的过滤器计算参数? 能否提供有关所需滤波器的更多信息、我可以帮助您手动计算参数或提供一些要计算的代码。 我链接的应用手册中包含有关编写参数和给定公式的说明、请告诉我您正在使用哪些参数、并可在此处并行提供帮助。

    编辑 — 如果您单击“Coeff"按钮“按钮、然后在“分辨率“框中键入 32、则 TIBQ 计算器允许您将分辨率提高到 32 位。 例如、以下是列表中第一个 EQ 滤波器的系数:

    此致、
    Mir