This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:各种 PPC3 设置和寄存器映射之间的关系

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538482/tas2563ybgevm-dc-relationship-between-various-ppc3-settings-and-register-map

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具/软件:

你好,一些引擎。

我们目前正在 PPC3 中进行各种音质调整、保护功能、通信设置等。

我当时尝试使用设置和寄存器映射作为参考为 FW 团队创建材料、但寄存器映射仍为默认值。

这里有 3 件事让我感到担忧。

1. PPC3 每个项中的设置(器件控制,调优等)如何反映在寄存器映射中?

2. PPC3 中的设置是否涵盖所有寄存器?

3. 是否有办法直接操作寄存器映射、而不是通过 PPC3 设置?  这是否可以通过直接 I2C 实现? 如果是、请分享方法。

这是三点。 感谢您的答复。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    1. 寄存器映射结构很复杂。 GUI 中的一些设置会影响单个位、其他设置会影响多个位、其他设置可能会写入多个字节。 这取决于要控制的功能。
    2. PPC3 配置将更改任何所需的寄存器。
    3. 建议使用 PPC3、因为只要修改功能、该方法就会执行任何所需的计算、例如更改升压最大电平不仅会影响单个寄存器。
      我建议使用 PPC3 获取您要测试的配置、然后您可以生成 I2C 脚本以直接写入(如果有用)。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    感谢您的回答。

    我将重点介绍 PPC3 中的设置。

    我有一个问题。 说包括 TAS2563 在内的大多数智能放大器都基于使用 PPC3 开发的假设、这是否正确?

    这将足以让我们了解贵公司对此事的理解。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    正确、使用 PPC3 可实现出色的性能配置。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师