This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频放大器 TAS5805M PVDD 电源问题。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538626/tas5805m-audio-amp-tas5805m-pvdd-power-question

器件型号:TAS5805M

工具/软件:

您好、

我正在设计扬声器功能。 我们将使用 TAS5805M ampilifer 芯片。

我们将设计两个 5W/4 Ω 扬声器。 并考虑 PVDD 电压的适用性。

1.是否可以使用 PVDD=5V 或需要使用 12V 或 24V?

如果需要 12V 电压、我需要添加 DC/DC 升压 IC、将输入 5V 变为 12V/24V。

2.如果扬声器为 5W*2、升压 IC 电流的需求如何? 我是否可以知道如何计算 PVDD 电流?

谢谢