This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频放大器 TAS5805M PVDD 电源问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538626/tas5805m-audio-amp-tas5805m-pvdd-power-question

器件型号:TAS5805M

工具/软件:

您好、

我正在设计扬声器功能。 我们将使用 TAS5805M ampilifer 芯片。

我们将设计两个 5W/4 Ω 扬声器。 并考虑 PVDD 电压的适用性。

1.是否可以使用 PVDD=5V 或需要使用 12V 或 24V?

如果需要 12V 电压、我需要添加 DC/DC 升压 IC、将输入 5V 变为 12V/24V。

2.如果扬声器为 5W*2、升压 IC 电流的需求如何? 我是否可以知道如何计算 PVDD 电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的解释、这很清楚。

    因此,如果我们的扬声器是 5W/4 欧姆*2 , PVDD 应该至少使用 7.18V。

    但如果我使用 12V 的 PVDD 电源。 这是否意味着直流/直流 IC 电流输出可以使用小于 3.06A 的电流? 我认为、功率从 7.18V 变为 12V。

    此外、您能否推荐适用于这种情况的 TI 直流/直流升压 IC 器件型号?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony

    根据您的条件、5V 不足以生成 2x5w。

    5W/4 Ω、Vrms 为 sqrt (5*4)= 4.47v。

    Vpeak = 1.414*Vrms = 6.32v。

    至少需要 6.32v pvdd。

    考虑到 Rdson 和电感器损耗、流经扬声器的电流约为 ipk = sqrt (5/4)*1.414= 1.58A。

    由于您有两个扬声器,电流应该是两倍,然后大约 2*1.58=3.06A 需要从 pvdd 中提供。

    Rdson 为 0.18 Ω。  

    假设 DCR 为 0.1 Ω。

    则压降约为= 3.06*(0.18+0.1)= 0.86v。

    因此、pvdd 至少需要 6.32+0.86 = 7.18v。  

    电流至少需要来自升压的 3.06A。

    保持 1.5 倍的裕度应该会更好。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、仅限

    如果电流小于 3.06A、如果提取的电流过大、电压将大幅下降。

    关于 DCDC 器件、请提交新的工单会更好。

    THX

    Jesse