This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:为每个通道输出不同的数据

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539019/tas6754-q1-output-different-data-for-each-channel

器件型号:TAS6754-Q1

工具/软件:

您好、团队、

是否可以为每 4 个通道输出不同的数据? 换句话说、ch1/ch2/ch3/ch4 是否可以输入不同的数据?

根据数据表中的说明、这似乎是可能的、但想仔细检查一下。

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、胜丸

    是否可以为每 4 个通道输出不同的数据? 换句话说、ch1/ch2/ch3/ch4 是否可以输入不同的数据?

    没问题。

    使用 TDM 音频格式、并将不同的音频数据放在不同的时隙上。 设备将根据您的输入播放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的快速答复!

    此致、
    胜丸