Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5754M TLV320AIC3254 中讨论的其他器件、
工具/软件:
尊敬的专家:
产品要求:
-立体声输出每通道≥40W
- 4Ω 负载
- THD + N≤1 %
- 192kHz 采样率
每通道 — 12 个双二阶 (BQ)+ DRC
之前使用 TLV320AIC3254 + TAS5754M 实现。 现在应选择哪种 58 节串联放大器(和配套 IC) 来)来满足这些规格?
此致、
宝剑