This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:电压寄存器和温度寄存器给出无效值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540609/tas6754-q1-voltage-register-and-temperature-register-give-invalid-values

器件型号:TAS6754-Q1

工具/软件:

有以下寄存器:

1) 0x74 :用于电压

2) 0x75:用于温度

当我从这两个寄存器读取值时、发现当所有通道都处于故障状态(例如负载开路)时它都未提供正确的值。 我的问题是这两个寄存器何时给出无效值。 这些价值观对我们很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当所有通道都处于故障状态时、DSP 将处于非活动状态。  当 DSP 处于非活动状态时、温度和电压值不可用。  DSP 仅在通道处于 Hi-Z 或 PLAY 状态时有效。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个通道处于故障状态而其他通道不处于故障状态的情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一个通道处于 Hi-Z 或播放模式、它应该将 DSP 唤醒

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢