This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:PCB 原理图和布局检查 TAA5212 TAD5212

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523309/taa5212-pcb-schematic-and-layout-review-taa5212-tad5212

器件型号:TAA5212
主题中讨论的其他器件:TAD5212

工具/软件:

尊敬的:

我们正在使用 DSP 以及多个 TAA5212 和 TAD5212 芯片设计便携式音频器件。

您能查看我们的原理图和布局吗?

请提供一个电子邮件地址、以便我可以向其中发送项目的 Altium365 链接。

感谢你能抽出时间。

此致、

Kees Neervoort

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    让我在下周中旬回到您的身边。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    我已向您发送了一个友谊请求、以便我可以通过直接消息向您发送电子邮件地址。

    请接受同样的,我会把电子邮件信息发送给你那里。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakschmi:

    我已通过 DM 向您发送原理图链接、您能否确认您拥有所有必要信息?

    谢谢您、  
    此致、
    Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    Lakshmi 已离职、他将能够在下周更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    我已在邮件中回复您、并提供了我的电子邮件信息。

    请通过同一条线路共享该链接

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakschmi:

    我希望所有信息都能很好地传达给您、请您提供最新信息吗?

    谢谢你。

    Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    对延迟深表歉意。 我检查了原理图、似乎没问题。 只需一个说明:AVDD 将为 3.1V、IOVDD 将为 3.3V、是这样吗?

    每个 ADC 和 DAC 都将具有独立的 ASI 信号、对吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    -同时电压已全部设置为 3V3

    - ADC 和 DAC 将具有独立的 ASI 信号,是正确的。

    问题;您是否也检查过布局、能否验证一下?

    谢谢、  
    Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    我将检查布局、并在本周结束前跟进。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakschmi:

    您是否已有时间查看布局?

    很抱歉推着、但我们必须开始生产运行。

    此致、

    Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kees、

    我查看了 TAA/TAD5212 部分的布局、感觉不错。

    一种建议是避免 U13(在 L2 中路由)上的高速数字布线 (BCLK/FSYNC) 与相邻层上的模拟输入布线(在 L1 中路由)重叠。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan