This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:【问题】PCM2704CDB 最新的 PCN 20250516004.1 通知(产品变更通知)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537882/pcm2704c-question-pcm2704cdb-latest-pcn-20250516004-1-notification-product-change-notice

器件型号:PCM2704C

工具/软件:

你好。

对电气特性没有影响、但我知道、由于制造厂发生变化、IC 内部的键合线已从金变为铜。

您能否确认模塑化合物材料是否具有防止此键合线硫化的特性?

如果模塑化合物材料“4211880"不“不含硫、则应该没有问题。

【参考资料】:eetimes.itmedia.co.jp/.../news033.html (日文)

英文本如下:

【可与铜线一起使用的封装材料,用于长期耐热应用】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信  4211880 复合应该没有问题与铜线.  请参阅此链接(您也可以从产品页面访问它)。 在 材料成分部分,它列出了化合物中的所有材料。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=PCM2704CDB

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气。

    我上面发送的链接  列出了化合物中的所有材料。 一般情况下,对于任何 IC 你可以  从其产品页面找到列表 .  在页面底部的“订购和质量“   视图中、选择“质量、可靠性和封装信息“视图、它会为您提供所需的所有信息。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=PCM2704CDB

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >>我相信 4211880 复合材料应该不会与铜线有问题,但我将在星期五下午确认。

    感谢您的答复。 我明白。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。

    我下载了“PCM2704CDB.xlsx"和“和“PCM2704CDB.pdf",“,并、并检查了模塑化合物的化学成分。

    我调查了模塑化合物的化学成分、看看它是否包含硫 (S)、不应包含任何硫 (S)。 如果您能告诉我“4211880"化“化合物是否可以用于铜布线、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我有一个问题要提醒您。

    >>我相信 4211880 复合材料应该不会与铜线有问题,但我将在星期五下午确认。

    请告诉我答案。

    请回答 4211880 化合物是否可以在铜线上安全使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    化合物页面的原因是 : 向 用户展示 化合物中使用的材料,以解决他们的问题。

    我从未听说过这个大院有任何问题 、上周我  向你发送了这个帖子的链接、确认了我的答复。

    根据 文章中提到的硫可能会导致铜布线问题、  4211880 化合物的元件没有任何硫、应该可以正常使用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >>我从来没有听说过这个复合材料的任何问题,上周我通过向您发送该帖子本身的链接确认了我的答案。
    >> 4211880 化合物的组件没有任何硫,应该是正常的。

    感谢您的答复。 我明白。

    不同的是,硫化银仅供参考。
    银和硫之间的化学反应会产生硫化银,这可能是有问题的。 设计人员指出了这一点。

    这次选择的电镀不限于硫化银,目的是确认这种化学反应是否普遍发生。