This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:控制音频旁路音量

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538896/tac5112-controlling-audio-bypass-volume

器件型号:TAC5112

工具/软件:

您好、我的编解码器成功地解码 16 位 Philips I2S @44100kHz 流、 AIN1M 上具有 DAC 和音频旁路、连接到 单端 OUT1P(单声道)或 OUT1P/OUT1M(立体声)

单声道输出工作正常,但我得到了很多背景噪音时,在立体声时钟启动? 目前在立体声中基本上无法使用。

其他问题是我可以控制 DAC 音量、但无法确定如何控制音频旁路音量。 尝试了多个混频器系数寄存器、但运气不好。

以下是我的复位和唤醒后设置。

REG_B0P0_PASI_CFG0 0x1a = 0x40 - Philips 16 位

REG_B0P0_OUT1x_CFG0 0x64 = 0x68 单声道/0x64 立体声 — 来自 DAC 信号链和模拟旁路路径的输入

REG_B0P0_R18 0x76 = 0x08 单声道/0x0c 立体声(也尝试使用 0xc8 /0xcc)

 REG_B0P0_RPWR_CFG 0x78 = 0x40 — 启用 DAC

页 1 — 寄存器 0x2C — 尝试了 0x40、0x60、0x70 来启用 DAC、侧通道和 ADC 混频器

页 0 寄存器 0x67 — 可以将 DAC 音量设置为 OK

已尝试使用第 17 页寄存器 0x48、0x4A、0x50、0x52 设置模拟旁路卷 — 没有运气-可以在器件运行时更改这些设置吗?

是否可以通过 旁路路径控制 AUX IN 音量、或者是否需要使用 ADC 路径?

Rgds

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    很抱歉耽误时间、E2E 周末没电了。 我正在进行此设计、我无法让立体声单端输出在两个通道上都正常工作。 我希望在未来几天内取得一些进展、以便在此重新创建您的问题。 您能否分享示波器屏幕截图或显示所收到噪声的内容?

    此致、
    Mir