This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:线路输出差分输出至 MIC 单端输入且 HPXCOM 无连接

Guru**** 2474240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539774/tlv320aic3104-lineout-diff-out-to-mic-single-ended-input-and-hpxcom-no-connection

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

您好:

我们考虑 在 HMI 工程中使用 TLV320AIC3104。

原理图。

我们将从 RIGHT_LOP 和  RIGHT_LOM 驱动单声道扬声器、并从 LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 将该扬声器反馈提供给 MIC 输入。

这是否适用?

我们想将差分线路输出信号连接到差分麦克风输入 (MIC1RP/M)。 电压电平是否与该配置兼容?

此外、我们不使用 HPLCOM 和 HPRCOM。 我可以让它们悬空吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    HPLCOM 和 HPRCOM 可以在未使用时保持悬空。

    此反馈环路会起作用、但为了防止麦克风输入上出现削波、正确 LOP/M 的增益必须至少降低 6dB。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    根据您的回复、我们是否应该从 Reg82 的 D0 到 D6 写入一个值 13 或更高?

    此外、原理图中是否有任何问题?

    输入和输出的电容器值是否合适?

    右侧 LOUT 连接到 3W 放大器。

    此外、对于 HPXOUT、47uF (GRM32EC81C476KE15K) 是否就足够了?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我在您的原理图中没有看到任何问题。

    上限值是合适的。 HPxOUT 电容器的选择将取决于所加载电容器的任何输入阻抗。 由该电容器和接收器的输入阻抗形成的高通滤波器应足够低、以免在音频频带中进行滤波。

    此致、
    Jeff McPherson