This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:Vref 滤波电容器

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541691/pcm1820-vref-filter-capacitor

器件型号:PCM1820


工具/软件:

您好的团队、

在 D/S 中、描述了“必须使用最小 1 μ F 的电容器从外部对基准电压进行滤波“。
是否可以使用 10uF 或更大的电容器来实现此目的?

如果使用大电容器存在任何风险、请告知我。

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    电容越大、就没有风险。

    此致、
    Jeff McPherson