This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何使用 PPC3 从 TAS2563 评估板输出正弦波

Guru**** 2567925 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539619/tas2563-how-to-output-a-sine-wave-from-the-tas2563-evaluation-board-using-ppc3

器件型号:TAS2563


工具/软件:

你好,一些游戏玩家。

我目前正在尝试使用适用于 D 类放大器的测量滤波器来评估 TAS2563 的音频质量。

现在我需要正弦波输出、但我无法确定如何使用 PPC3 从评估板输出正弦波。

我会告诉您我当前的情况。

・首先,我可以播放“调谐和音频处理“的任何音频,并确认它是从扬声器输出的。

・通过在“Device Control“中更改为“ROM Mode“、您将能够操作“Tone Generator“、但即使将其打开、也不会播放正弦波音频。

・我从以下论坛复制了 I2C、并编写为 Direct I2C。 在那之后,当我点击“执行“,一个正弦波声音播放了一会儿。但我无法让它持续响铃。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302342/tas2563-no-output-from-tone-generator?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS2563%2520Tone#

考虑到上述情况、我希望您回答以下问题:

1. 请告诉我为什么正弦波只输出一段时间,以及使它连续的解是什么。

2. 是否可以通过“调优和音频处理“操作而不是直接使用 I2C 输出正弦波?

3. 为什么音频发生器不能运行,除非它是 ROM 模式? 首先、请说明调优模式和 ROM 模式之间的区别。

很抱歉问这么多问题、但我希望您能给予答复。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    有关您的问题、请在下面找到答案:

    1 您可以在共享的链接中参阅答案、它需要额外的 I2S 信号(即使非常小)才能保持音调继续。

    2 音调发生器用于调优模式下的导频音调 (PT)。 但我可以更改测试的 PT 频率/电平、请在下面找到 PPC3、snapshot2 (SS2) 已将 PT 更改为 1000Hz 和 1Vrms。 只需单击 SS2 即可启用它。 数据表中未对此进行共享、因此如果您需要、请分享您的 PPC3 和要求、我可以根据您的使用情况对其进行修改。

    e2e.ti.com/.../TAS2563_2D00_PE.ppc3

    3. ROM 模式意味着没有 DSP 在运行,调谐模式意味着 DSP 正在运行 TI 算法,如保护,EQ/DRC ...

    在调优模式下、音调发生器用于生成 PT、因此它不支持手动控制消失的发生器。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin。

    感谢您的回答。
    我将询问有关每种类型的其他问题。

     因此、通过向 SDIN 输入 I2S 信号、可以输出音调。 该条件是否适用于 PPC3 中的音频播放器? 我预计音频播放器所播放的声音会作为 I2S 信号输入到 TAS2563。

    2. 我现在可以打开 PPC3 文件。 当我单击快照 2 时、它会显示“Applying Snapshot(应用快照)“、如下图所示。
    之后、如何输出音调?

    3、 音频发生器只能在 ROM 模式下控制?

    我很抱歉,我不太了解,因为我对此没有太多的了解。 如果您能以易于理解的方式向我解释、我将不胜感激。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    答案:

    1 内部音频播放器或外部播放器均作为 I2S 信号输入到 chipTAS2563。

    2 在我的经验中,也许你需要通过音频播放器播放非常短的信号,这将是一个触发器,以启用设备。 之后、将会出现持续的音调。

    3 TAS2563 中只有一个音调控制器。 在 ROM 模式下、您可以自由地对其进行控制。 但在调谐模式下、音调发生器用于生成导频音调、必须与算法匹配。 因此、它不能自由使用。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin。

    已经取得了一些进展、因此我想向您介绍当前的情况。 我还有一些其他问题。

    现状

    我从以下 URL 下载了 PPC3 文件并将其加载到 PPC3 中。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS2563_2D00_PE.ppc3

    然后、我选择“TI USB AUDIO“作为 PC 的音频输出目标、并在 PC 的媒体播放器上播放一些音乐。
    结果是来自扬声器的正弦波以及您选择的音乐。
    (很遗憾,我无法在 PPC3 音频播放器中确认上述行为。)

    即使我将播放音量设置为 1 且音乐几乎听不清、正弦波仍继续以相同音量播放。

    现在我可以播放连续正弦波。
    (您需要在媒体播放器中播放音量很低的音乐,但我预计这不会影响本底噪声。)

    这里出现了一个新问题。

    如何改变正弦波的音量?

    根据我所测试的内容、“输入增益/音频处理“和“通道增益/器件控制“似乎没有关系。

    感谢您的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我们期待您的调查结果。

    播放完提示音后、您只需通过音频播放器播放静音。  

    该音调不会受到算法调优的影响、就像在 DSP 之后一样。 但可以通过控制来设置频率和输出电平。 但处于高级设置中。 如果您对频率和电平有详细的要求、我可以更改它。 可能有 10 个快照。

    BR、

    Wenbin