This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:带 I2S 主机、具有数字麦克风配置的 I2S 音频放大器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539045/tas2110-i2s-audio-amplifier-with-digital-mic-configuration-with-i2s-host

器件型号:TAS2110


工具/软件:

您好、

我们计划 根据以下配置、将 TAS2110RPPR I2S 音频放大器与数字麦克风 (SPH0645LM4H-B) 并行使用。  

  • 请您确认在为 DMIC 和音频放大器使用通用时钟源时是否存在任何问题? 此外、我们计划使用 I2S_SD_OUT 和的音频放大器输入引脚 I2S_SD_IN 用于接收 DMIC 输出的 PIN—此配置是否可接受?

  • 如果我们通过 I2S 连接音频放大器、放大器的用途是什么 DOUT 引脚? 是否有必要将此引脚连接到主机处理器?

请帮助我解决上述问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    只要 TAS2110 支持这些时钟的频率、共享时钟就应该可以。

    在这种情况下、SDOUT 和 SDIN 连接也可以正常工作。

    TAS2110 中的 SDOUT 是可选的、您可以使用此引脚将一些数据发送回主机、例如 VBAT 电平、温度和增益。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 如上图 I2S_SD_OUT 和 I2S_SD_IN 所示、两个引脚均配置有音频放大器和数字麦克风。 因此、TAS2110 的 SDOUT 引脚可以连接到任何其他 I2S 端口 GPIO、或者如果不必要、我们可以将其保持未使用状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    是的、您可以对 TAS2110 SDOUT 信号使用不同的 I2S GPIO、或者在不使用时保持悬空。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师