This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:不使用 PUREPATHCONSOLE 的 I2C 命令 3.

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540736/tas3251-i2c-commands-without-purepathconsole-3

部件号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE、

工具/软件:

我多次被拒绝访问 PUREPATHCONSOLE 3 软件。 尽管如此、在 TAS3251 AMP 的数据表中、几乎没有关于如何使用 I2C 设置 IC 的信息(无注册表信息...)。 有没有更多的文档可以帮助这一点,而不使用我目前不允许使用的特殊软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们刚刚添加了 PPC3 和 TAS3251 SW 页面、您现在应该能够访问这些页面。  

    PPC3 将是您访问 TAS3251 寄存器所需的软件。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt