This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:硬件测试失败

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540720/tas5825mevm-fails-hardware-tests

器件型号:TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具/软件:

将 PurePath 控制台主板与 tas5825m EVM 模块配合使用时、PurePath Console 3 未通过硬件测试

* Windows 11.

电源 12 V

我订购了另一个 EVM 模块、但出现的问题与第一个模块相同。 我已重新启动、重新连接并重新启动电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您计算机上的音频输出和输入设备是否以 100%的音量连接到 EVM?

    您也可以跳过此步骤、查看是否可以播放低级别的音频。 有时计算机特定的设置会导致此硬件检查的回放和录制错误失败。  

    此致、
    Sydney Northcutt