This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:有关 PCM6240 的寄存器设置的咨询

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540191/pcm6240-q1-inquiry-regarding-register-settings-for-pcm6240

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我是 Bose Automotive 公司的 Tanaka Nobutomo。

我们目前正在使用 PCM6240 为器件开发软件、感谢您对寄存器设置的指导。 我有两个问题、概述如下:

1.

CH5_CFG0 寄存器(页面= 0x00、地址= 0x50)和 CH6_CFG0 寄存器(页面= 0x00、地址= 0x55)的说明不包含“仅适用于 PCM6x60-Q1 “注释。 由于 PCM6240 是 4 通道输入器件、因此我想确认在使用 PCM6240 时应该如何配置这些寄存器。

2.

与上述相关、对于标记为“仅适用于 PCM6x60-Q1“的寄存器、您能否建议在使用 PCM6240 时进行适当的设置或行为?

我们非常感谢您的及时响应、因为我们目前正在进行软件开发。

非常感谢您的支持。

此致、
Nobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobu-San:

    对于 (1) 和 (2)、建议将寄存器位字段保留为默认值。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshmi-san、

    非常感谢您的及时答复。
    您的评论非常有用。

    现在、我知道对于 (1) 和 (2)、建议将寄存器位字段保留为其默认值。
    这意味着无需发送 I2C 命令即可配置这些寄存器。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

    再次感谢、此致、
    Nobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Nobu-San、这是正确的。

    通过提供了一些寄存器、其中只有某些位“仅适用于 PCM6x60-Q1“、在这种情况下、在对这些寄存器进行 I2C 写入时、建议保持这些位的默认值。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    明白了!

    感谢您的澄清。

     我已将此标记为已解决。

    再次感谢、此致、

    Nobu