This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:为什么器件通过 I2CVDD 引脚供电(当 VDD 引脚不存在时)?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540462/lm48100q-q1-why-is-the-device-being-powered-through-the-i2cvdd-pin-when-the-vdd-pin-is-not-present

器件型号:LM48100Q-Q1


工具/软件:

我使用的 是音频放大器 LM48100Q、它具有:

  • 用于 IC2VDD 引脚的永久 3.3V 电源
    • 因为 MCU I2C 处于 3.3V 电平
  • 用于 VDD 引脚的开关 5V 电源
    • 可以将其关闭以节省电池电量

但是、音频放大器 会通电、即使 VDD 引脚的开关 5V 电源被禁用、该放大器也能正常工作。

我假设它 使用 IC2VDD 引脚上的 3.3V 电压为器件供电?

这是正确的吗?  

我本来以为 IC2VDD 仅用于 I2C 接口、但我很惊讶它也为该器件供电?   

这还意味着  关闭开关的 5V 电源不会节省电池电量、因为它只会使用 永久的 3.3V 电源。

LM48100Q 是 Mikroe 开发板..

https://www.mikroe.com/audioamp-click

原理图如下供参考。

注意: 最初、I2CVDD(引脚 4)和 I2C 上拉电阻器连接到 VDD。  我修改了电路板、以便 可以将 I2CVDD 和 IC2 上拉电阻器连接 到 3.3V…