This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:麦克风的单端输入

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539502/tlv320adc3140-single-end-input-from-microphone

器件型号:TLV320ADC3140


工具/软件:

您好、

1.麦克风的信号在一端输入到 INxP 我想了解本例中 INxM 的电路设计。 如数据表中的图 31 所示、INxM 中安装了一个电容器。 该电容器是否有建议的恒定值?

目前、安装了一个与连接到 INxP 的电容器具有相同值的电容器。

2.对于单端输入、是否应将 GPO_CFG0 [3:0]设置为 0d(禁用)?

3.除 CH1_IMP [1:0]之外、是否有任何其他与输入信号的频率特性和信噪比相关的寄存器?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1) 4.7uF 是建议值。 这是 EVM 上使用的值。

    2) GPO 设置对单端配置与差分配置没有影响。 唯一重要的是 CHx_CFG0 配置寄存器

    3) 否。没有其他会影响频率或 SNR 的寄存器设置、仅选择输入阻抗。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    感谢您的答复。

    1) 建议值为 4.7uF。 这是 EVM 上使用的值。

    ->1. 如果我使用了 100 μ F 交流耦合电容器且 CH1_IMP [1:0]= 20kΩ 来为 INxP 形成高通滤波器、是否建议为 INxM 使用 4.7uF 电容器?

    2.如果安装的电容器的容值明显大于 4.7uF(例如 100uF)、是否存在任何运行风险?

    GPO 设置对单端配置和差分配置没有影响。 唯一重要的是 CHx_CFG0 配置寄存器

    -> 3. 使用 CHx_CFG0 寄存器时、您能否告诉我们、在使用麦克风输入和线路输入以及电气特性差异方面是否有任何预防措施?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    电容器选择中唯一的考虑因素是所形成的高通滤波器。

    1 / 2 π* 20k * 4.7u = 1.6Hz 因此这没有问题。

    增加较大的电容器尺寸、不会带来额外的风险。

    使用麦克风或线路输入时、电气特性没有差异。 它只是一个用户标签。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    1.对于单端输入、高通滤波器可能是由于 INxP 引脚的电容器输入和输入阻抗所致。

    您能否确认未使用的 INxM 引脚与 GND 之间的电容器建议电容以及选择大容量电容器的风险?

    2.例如,无论我选择直接从 ECM 或 MEMS 麦克风输入信号,还是从放大器输入信号, CHx_CFG0 寄存器的设置是否重要,如果我在另一个寄存器中设置偏置电压和 PGA ,是否不会有操作问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1) INxM 和 GND 之间的电容器应该与 INxP 和 MIC 之间使用的电容器理想匹配。 这是出于 CMRR 原因。

    2) CHx_CFG0 无关紧要、但位 7 无关紧要。 没有影响。 但是、当从 MIC 切换到 AMP 或 AMP 切换到 MIC 时、除了 SE 和 DIFF 输入之外、寄存器可能会保持不变。  

    此致、
    Jeff McPherson