This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:关于处理输出 (OUTL、outr)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542010/pcm5102a-about-processing-output-outl-outr

器件型号:PCM5102A


工具/软件:

我有疑问。
数据表指出 OUTL 和 OUTR 不需要直流切割。 这是因为 PCM5102A 内的直流分量被削减了吗? 我们预计在按计划连接 OUTL 时会减少直流元件。 在这种情况下、是否需要安装一个电容器来切断直流元件?

此外、我们不计划使用 outr。 是否应该将输出端子保持开路或将其连接到 GND? 如果能考虑到 OUTL 信号可能产生的噪声影响、我们将很感激做出响应。

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 PCM5102A 提供 以接地为中心的输出、(输出不依赖于直流电压)、因此它 在输出端不需要直流阻断电容器。

    您可以将未使用的输出保持悬空状态。

    此致、

    Arash