This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:静音、取消静音功能

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540204/pcm5102a-mute-un-mute-finction

器件型号:PCM5102A


工具/软件:

您好:

自从我们的客户研究 PCM5102A 之后、他对下方/中的静音、取消静音有一些疑问

1) 仅当 XSMT=Lo 至 Hi 且 BCK/LRCK 时钟输入时、取消静音功能才会启动、这意味着只要 BCK/LRCK 不应用、即使 XSMT=Lo 至 Hi 也不会启动取消静音功能。

2) 当 PCM5102A 通过零数据检测从静音恢复到取消静音时、PCM5102A 是否快速恢复至取消静音或通过软取消静音功能返回至取消静音(通过 104 个样本恢复到 0dbFS)。

此致、

T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    XSMT (外部软静音)是一种缓慢静音器件的机制、 有助于避免音频中弹。  

    当您要  通过插入软静音(当存在 CLKS 时)使用软静音进行静音时、需要大约 104 个周期才能  完全衰减数据。 但是、当没有 时钟(或发生任何时钟错误)时、 器件切换到内部振荡器并继续驱动 DAC 输出、同时开始   将数据从其最后一个已知值衰减、然后将 输出硬静音至接地。  

    对于零数据检测,一旦检测到零数据 ,它就会使用模拟静音(对于设定的给定周期数) ,  当它从零恢复时,它只会取消输出静音。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的回答。 让我在下面回顾一下您的答案。

    1) PCM5102A 输出硬静音、即使 XSMUT=高电平且无 BCK/LRCK 也是如此、因为内部振荡器会进行硬静音、如数据表中的“时钟错误检测“所述。

    2) 当 PCM5102A 从零数据检测恢复为非零数据时、软取消静音不起作用、但会快速取消静音。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1) 软静音自动激活,但使用内部振荡器衰减输出 ,然后在结束时硬静音

    2) 是的,它很快解除静音

    此致、

    Arash