This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540813/tas5805m-tas5805m

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件:TPS61178、TPS61288

工具/软件:

 如果我们的扬声器为 5W/4 ohm *2、PVDD 至少应使用 7.18V。

但如果我使用 12V 的 PVDD 电源。 这是否意味着直流/直流 IC 电流输出可以使用小于 3.06A 的电流? 我认为、功率从 7.18V 变为 12V。

此外、您能否推荐适用于这种情况的 TI 直流/直流升压 IC 器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这应该仍是合适的电流额定值以使直流/直流转换器基于。

    我将此 TT 转递给 DCDC 团队、以获得此处的建议。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    不确定您的应用中的输入电压范围是多少、但我想您可以查看 TPS61288 或 TPS61178 以供您参考。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan