This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:所有时钟输入均经过滤波。

Guru**** 2951650 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533436/tas5722l-all-clocked-inputs-are-filtered

部件号:TAS5722L
主题中讨论的其他器件: TAS2780

工具/软件:

您好:

对于客户端、我们将 TAS5722L 与 stm32G071 搭配使用。
STM32 配置了 3、3V、因为我们需要微控制器的完整性能。
为了在 I2S 中进行通信、客户端在 BLCK、MCLK、LRCLK 和 SD 上使用 10K Ω 和 12K Ω 电阻器制作了一个桥式分压器
使用该电阻器时、时钟信号似乎以 448KHz 的截止频率进行整形。

我的问题是: HTE TAS5722L 的所有时钟输入是否都有一个电容器,用电桥创建一个滤波器?
是否可以绕过它、或者我们是否只需要使用 STM32 和 1,8V?
您是否有另一个具有相同特性和性能但在 3、3V 电源下工作的 TAS?
感谢您的所有回答,不要犹豫,问你是否有一些问题。

此致、
Raphaël μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raphaël、

    是否可以改为添加电压转换器?

    您的电源和扬声器有哪些要求? 您可以考虑 TAS2780。

    线路或 IO 接口可能显示寄生电容并导致这种行为。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的回答。
    您认为寄生电容/电感不能来自 TAS 输入?
    由于迹线长度非常小、我无法相信 STM32G0 的输出会提供这种电容行为。
    我们可以添加电压转换器、但也想不添加。
    我实际上不知道演讲者的要求、TAS 和演讲者是由我们的客户提供的。

    Raphaël μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raphaël、

    如果您可以收集由您的客户端给出的扬声器和输出功率要求、我们可以帮助您推荐一个可以接受 3.3V IO 的合适放大器。 我们大多数较新的放大器可以。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt