This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:模拟输入范围?

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540170/tlv320adc6140-the-analog-input-range

器件型号:TLV320ADC6140


工具/软件:

你(们)好  

我对 TLV320ADC6140 模拟输入电压有疑问。 在数据表中、模拟输入范围如下所示

但是、当我使用模拟差分输入并交流耦合到器件时、例如当 I input AC (1kHz@±1V VPP) 时、这种情况是否适合这个 模拟输入范围。 如果可以、我是否需要为此交流输入设计任何其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上表列出了最小值和最大值 在 INxP/INxM 器件引脚上看到允许的电压。 您提到您已对器件进行交流耦合、因此我假设您在电容端子(下面标记为绿色)、和处提供+/–1V 交流信号 不会 器件引脚上(下面标记为红色)。 如果是这种情况、器件应确保 INxP/INxM 引脚的电压符合上表。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据  您的回答、我是否可以理解芯片中存在内部偏置? 实际上 、我需要使用 两个  具有交流耦合的通道、另两个具有直流耦合的通道。  信号是±1.4VPP、对于每个 INxN/INxP、是否可以为直流耦合通道设置 1.5V 的外部偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、芯片中有一个内部偏置、可确保在交流耦合模式下运行时、INxP/M 引脚电压保持在建议值内。

    在直流耦合模式下、对于上述的输入摆幅、1.5V 直流偏置应该足够好以确保相同。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       输入信号如下所示; 但是、ADC 输出表示一个通道缺少偏置、从而导致输出信号中出现直流失调电压。 而且、我测试了器件引脚上的电压、 INP 为 1.25V、但 INM 仅为 120mV。

     我不确定设备是否正常、如何发生?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miao、

    基本上、IN1P 上有一个偏置、但 IN1M 引脚上没有、是这样吗?
    您能否在执行该测试时分享所做的原理图和寄存器配置?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan