This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:关于 OPA134 的技术说明–PCN 20240902002.1

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541224/opa134-technical-clarification-on-opa134-pcn-20240902002-1

器件型号:OPA134


工具/软件:

如前所述、开环输出阻抗变化可能会影响稳定性、但两个 数据表 (SBOS058A 和 SBOS058B) 都显示了 10kHz 时的 10Ω 和它们的容性负载图(修订版 A 图)。 26 与修订版 B 图 5.23、5.24) 看起来一致。

但是、修订版 B 包含具有 0Ω、24Ω 和 51Ω 输出电阻器的结果。 在我们带有 Rev A 的电路中、我们没有使用任何输出电阻来控制过冲。 我们想要确认:对于 Rout = 0Ω、我们是否可以预期两个修订版都会产生相同的输出、或者现在是否必须在使用修订版 B 时添加 24Ω 或 51Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要获取有关高开环增益的信息、之前的  值为 120dB @ 600Ω、现在为 120dB @ 2kΩ。  新版本具有相同的 BW、适用于更高的负载。

    此外、请简要说明一下你先前的发言。 “我看到运算放大器的 BW 可能会增加、开环输出阻抗略有不同->这可能会影响 环路稳定性 并且可能需要额外的补偿、 电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    关于使用输出电阻器控制过冲:该电阻器的值将因电路图而异。 数据表中的配置显示了同相配置中的运算放大器、但过冲也取决于 电路反馈和容性负载等  

    我可以确认、新版本 OPA134 的 AOL 在 2k 和 10k 下都具有 120dB 的增益。

    运算放大器的典型 BW 从 8MHz 略微增加到了 11MHz。  由于 BW 与环路稳定性直接相关、因此闭环增益的过零点可能与以前不同、需要进行一些分析以确保电路稳定。

    有关稳定性的更多信息、您可以 点击此处访问我们有关稳定性的高精度实验室培训

    如果您还有其他问题、敬请告知。 如果您共享您的电路、我可以对其进行分析并确定是否需要进行任何更改、以确保在使用新版本的 OPA134 时电路保持稳定。

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的迅速回复。

    您提到运算放大器的典型带宽已从 8MHz 增加 到 11MHz 。 我查看了 OPA134 的修订版 B 数据表、但找不到对 11MHz 的任何引用 。 可以看到、电气规格中仍然是 8MHz。 能否请您指出在最新数据表的页码或章节中究竟提到了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    我可以看到它仍然是电气规范中的 8MHz。

    您是对的。 数据表版本和更新滞后。 目前、PCN 之前和 PCN 之后的运算放大器均从库存中出售。 PCN 之前的产品将耗尽之后、应修改数据表。  

    当 OPA134 的旧晶圆制造厂发生变更并更新为新的晶圆制造厂工艺时、其中一个副作用会提高先前设计的 BW(晶体管更小,匹配更好,封装更小,寄生效应更低等)。  这些副作用非常常见、因为晶圆制造变化会略微影响运算放大器的 BW 和开环输出阻抗。  

    如果我们能够查看您的现有原理图、我们也许能够补偿电路、提高其环路稳定性并提高相位裕度。  

    如果您希望私下发送原理图、请通过 E2E 论坛发布“友谊“申请;可以通过 E2E 私人消息论坛建立联系信息。 我们可以通过 E2E 私人消息传递系统或 TI 的内部电子邮件对此事进行私下讨论。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond